MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Łańcuch dostaw

Czy technologia druku 3D wpłynie na globalne łańcuchy dostaw?

09.11.20233 minut czytania

Druk 3D to jedna z najszybciej rozwijających się technologii produkcyjnych. Termin „druk” jest używany, ponieważ obiekty są tworzone na podstawie modelu cyfrowego, bez użycia dodatkowych maszyn czy narzędzi. Połączenie tej technologii z potencjałem tradycyjnego druku otwiera niezwykłe perspektywy dla przemysłu.

Pozwala ona na produkcję wysokiej jakości części, skraca łańcuch dostaw, a dzięki braku konieczności dostarczania części między wykonawcą a zakładem montażowym, przyspiesza produkcję. Podobnie jak korzystanie z pliku tekstowego, którego treść można wydrukować w dowolnym miejscu na świecie, druk 3D eliminuje potrzebę korzystania z tradycyjnej poczty.

Wizja

Załóżmy, że potrzebujemy części z tworzywa sztucznego, więc zamawiamy je od naszego wykonawcy. On projektuje je, wybiera technologię produkcji, produkuje gotowe części, przeprowadza kontrolę jakości, pakuje je i wysyła przesyłkę w naszą stronę. Tymczasem czekamy na nią, abyśmy mogli kontynuować naszą pracę. Jak mogłaby potoczyć się historia tej przesyłki? Może przyjść na czas, ale z drugiej strony - kto wie? - może być spóźniona. Może też zaginąć lub ulec uszkodzeniu w drodze. Cały proces produkcji zostaje sparaliżowany przez brak jednej części.

Teraz spójrzmy na alternatywny scenariusz. Nasz wykonawca projektuje część, testuje przygotowany model i wysyła go jako plik do centrum druku w pobliskim mieście. Wykonawca może mieć wiele takich autoryzowanych centrów w różnych krajach. Może również korzystać z niezależnych drukarek 3D obsługujących wielu klientów. Drukarki te są wszechstronne, a ich przestawienie, na przykład, z produkcji obudów laptopów na produkcję części zewnętrznych do kas fiskalnych, zajmuje tylko chwilę.

Tradycyjna metoda wymagałaby przygotowania formy, przygotowania maszyn do wtryskiwania i akcesoriów. Jest to niemożliwe do wykonania szybko, tanio i w wielu lokalizacjach jednocześnie. Druk 3D rozwiązuje ten problem. Co więcej, różnice w kosztach produkcji jednej jednostki i całej serii są znikome. Dlatego druk 3D może korzystać nie tylko zakładowi montażowemu, ale także warsztatowi serwisowemu potrzebującemu pojedynczej części zamiennikowej.

Rzeczywistość

Wiele aspektów technologii druku 3D rozwija się bardzo szybko. Liczba materiałów, z których można drukować, ciągle rośnie. Początkowo były to tylko kilka tworzyw sztucznych, ale obecnie asortyment filamentów jest szeroki. Możliwe jest drukowanie z stopów metali. Trwa badanie możliwości drukowania z materiałów biologicznych, takich jak tkanka.

Należy zaznaczyć, że precyzja druku jest wystarczająco wysoka, aby jakość gotowego produktu była akceptowalna bez konieczności dodatkowej obróbki, poza prostym usunięciem nadmiaru materiału z podstawy wydruku.

Producenci uzyskali podobne możliwości po raz pierwszy po wprowadzeniu komputerowo sterowanych maszyn CNC (Computer numerical control). W tym przypadku najważniejszy jest cyfrowy model przedmiotu. Dziś można znaleźć wiele takich modeli dostępnych bezpłatnie w Internecie. Obejmują one długopisy, małe narzędzia, zabawki, między innymi rzeczy. Różnica polega na tym, że maszyny CNC wymagają przygotowania, ustawienia odpowiednich narzędzi i nadzorowania procesu obróbki. Drukarki 3D są znacznie prostsze i bardziej wszechstronne pod tym względem.

Kluczowe pytania

W kontekście rozwoju technologii druku 3D można wskazać wiele korzyści, jakie można osiągnąć, jak to wynika z poniższych pytań:

  • W jaki sposób można produkować części niestandardowe przy optymalnych kosztach?
  • Jak to się ma do produkcji masowej?
  • Jak zapobiegać rosnącym kosztom produkcji i magazynowania części zamiennych?
  • Jak przyspieszyć rozwój i prototypowanie produktów, aby zachować konkurencyjność?

Zdjęcia: Getty Images


Podobne artykuły


Tematy

Łańcuch dostaw