MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Recycling

Automatyzacja – wsparcie dla recyklingu i ochrony środowiska

09.11.20233 minut czytania

Agencja Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (EEA) opublikowała raport na temat stanu europejskiego rynku surowców wtórnych w styczniu 2023 roku. Według ustaleń ekspertów, są one kluczowe dla osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ wtórne wykorzystanie wysokiej jakości materiałów z recyklingu minimalizuje potrzebę pozyskiwania surowców naturalnych.

Efektywny recykling jest zatem korzystny nie tylko z punktu widzenia ekologii, ale również finansowo. Jak można wspierać ten rozwój za pomocą rozwiązań automatyzacyjnych?

Współczesne rozwiązania automatyzacyjne są wykorzystywane na każdym etapie zarządzania odpadami – od zbierania po ostateczne przetwarzanie. Dzięki innowacyjnym produktom i systemom, proces ten może być znacznie bardziej wydajny i oszczędny, przy znacznie mniejszym wpływie na środowisko.

Nowoczesne rozwiązania dla recyklingu

Inteligentne rozwiązania napędowe mogą przekształcić istniejące zakłady w nowoczesne i wydajne zakłady recyklingu bez dużego nakładu technicznego. Na przykład istniejące zakłady rozdrabniające wyposażone w przestarzałe silniki i startery płynowe lub sprzęgła hydrauliczne można łatwo przekształcić w niskonapowiązane przetworniki częstotliwości z trójfazowymi silnikami asynchronicznymi. Dzięki temu nie tylko zmniejsza się zużycie energii, zużycie i koszty konserwacji, ale również zwiększa się ogólną wydajność zakładu.

Recykling i zrównoważony rozwój z Mitsubishi Electric

Rozwijanie technologii ułatwiających odzyskiwanie surowców wtórnych stanowi część wizji zrównoważonego rozwoju Mitsubishi Electric i jego zaangażowania w neutralność klimatyczną. W ramach tego wysiłku powołano Laboratorium Systemów Hyper Cycle, w którym inżynierowie różnych firm Mitsubishi Electric opracowują technologie poprawiające efektywność recyklingu. Specjaliści opracowują rozwiązania pozwalające odzyskać jak najwięcej materiału z produktów końca cyklu życia, zachowując jak największą czystość wtórnych surowców.

Grupa Mitsubishi Electric zobowiązuje się również do zwiększania wykorzystania materiałów wtórnych. Firma stawia na to, aby komponenty sprzętu, który produkują, były ponownie wykorzystywane – między innymi opracowano specjalny program recyklingu w tym celu. W swojej Wizji Zrównoważonego Rozwoju na lata 2050 Mitsubishi Electric wyraziła również zamiar maksymalizacji efektywności wykorzystania surowców, takich jak tworzywa sztuczne i metale, które powstają jako odpady w procesie produkcji.

Zdjęcia: Getty Images


Podobne artykuły


Tematy

Recycling