MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Łańcuch dostaw

Mitsubishi Electric’s e-F@ctory Alliance przyspiesza transformację produkcji

27.10.20233 minut czytania

W erze transformacji cyfrowej producenci mogą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku, inwestując w odporne i bezpieczne systemy automatyki oraz łańcuchy dostaw.

Jednym z największych wyzwań dzisiejszych łańcuchów dostaw jest ich złożoność oraz globalny zakres operacji. Wiele scenariuszy, z których prawie wszystkie są niemożliwe do przewidzenia, może natychmiast stworzyć warunki zagrażające tym operacjom. Aby uczynić łańcuch dostaw efektywnym, wymagane jest naprawdę wszechstronne i skalowalne rozwiązanie, które połączy producentów komponentów przemysłowych z wyspecjalizowanymi integratorami systemów i dostawcami oprogramowania.

  •  e‑F@ctory Alliance jest częścią koncepcji Mitsubishi Electric’s e-F@ctory, która wspiera firmy w transformacji cyfrowej.
  • e‑F@ctory Alliance to globalna sieć firm partnerskich, które współpracują aby oferować elastyczne, zoptymalizowane rozwiązania dla różnych wymagań klientów. Zrzesza ponad 900 członków na całym świecie (w tym SI oraz partnerów zajmujących się oprogramowaniem i urządzeniami).
  • e‑F@ctory Alliance to połączenie ludzkiej wiedzy, cyfrowej produkcji, automatyzacji maszyn i inżynierii cyfrowej.
  • Nadrzędnym celem e‑F@ctory Alliance jest zapewnienie otwartej, spójnej architektury na wszystkich poziomach. Obejmuje to bezproblemową integrację domen IT i OT w celu obsługi łączności pionowej.

Jakie są cele e‑F@ctory Alliance?

Poprawa

  • Wyniki analizy w czasie rzeczywistym są przekazywane z powrotem do produkcji w warstwie brzegowej (obliczeń brzegowych)
  • Wyniki analizy offline z systemu są przekazywane z powrotem do miejsca produkcji.

Analiza

  • Początkowa obróbka danych z miejsca produkcji odbywa się w warstwie brzegowym (diagnoza w czasie rzeczywistym).
  • Merytoryczne dane są płynnie przesyłane do warstwy IT i analizowane offline.

Wizualizacja

  • Dane z miejsca produkcji są zbierane w czasie rzeczywistym.


A jakie korzyści przynosi współpraca w ramach e-F@ctory Alliance jego partnerom?

  • Poprawa kompatybilności z produktami FA firmy Mitsubishi Electric poprzez zwiększenie łatwości użytkowania i połączenia.
  • Dzielenie się najnowszymi informacjami technicznymi.

Priorytetowym celem e-F@ctory Alliance’s jest przyspieszanie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, poprzez zapewnienie szybkiego dostępu do danych, niezawodnej łączności i precyzyjnej kontroli. W rezultacie umożliwia on tworzenie kompletnych łańcuchów cyfrowych i dostarcza pełne rozwiązania dla klientów.

Zdjęcia: Getty Images


Podobne artykuły


Tematy

Łańcuch dostaw