Mitsubishi Electric — dookoła świata
Odświeżanie umysłu przed pojawieniem się wirusa COVID-19 i w trakcie pandemii — Polska
Proste i satysfakcjonujące przyjemności w firmie Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce Sp. z o.o.
Maj 2021 r.
Tomasz Sroczyński jest specjalistą ds. kontroli kredytowej w firmie Mitsubishi Electric Europe B.V. Oddział w Polsce Sp. z o.o. Rola ta polega na weryfikacji klientów pod względem ich statusu finansowego i prawnego oraz na ocenie ich zdolności do terminowego płacenia za zamówienia. Jest on również odpowiedzialny za zabezpieczanie transakcji sprzedaży poprzez uzyskanie ubezpieczenia. Praca na tym stanowisku nie należy do łatwych, ale Tomasz jest z niej zadowolony. Często musi negocjować z klientami zewnętrznymi i „klientami wewnętrznymi”, tj. działami sprzedaży i działami logistycznymi firmy Mitsubishi Electric. Czasami poziom emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jest wysoki. W związku z tym Tomasz musi być asertywny i utrzymywać odporność psychiczną. Czasami pełni rolę mediatora, w związku z czym musi kontrolować swoje emocje, aby rozwiązać spór lub osiągnąć kompromis. Pomimo że rola ta stanowi wyzwanie, Tomasz jest idealną osobą na to stanowisko, ponieważ lubi ludzi.

Przed pojawieniem się wirusa COVID-19 Tomasz odświeżał umysł poprzez podróże do różnych zakątków świata. Odwiedził wiele krajów Europy i Ameryki Południowej. Lubi podróżować w pojedynkę, dzięki czemu może zboczyć z „utartego szlaku” i odkrywać miejsca, które nie są przepełnione turystami. Wśród ulubionych lokalizacji Tomasza znajdują się dzikie plaże i stylowe dzielnice z wyjątkowymi muralami i budynkami. W weekendy często pakował swój rower w samochód i udawał się w góry lub inne odludne miejsce.

Od momentu pojawienia się wirusa COVID-19 Tomasz musiał zrezygnować z podróży za granicę i częstych spotkań z przyjaciółmi. Pozostał mu jedynie rower. Odkrył, że nie musi udawać się daleko od domu, aby przeżywać niezapomniane przygody, które są orzeźwiające dla jego umysłu. Obecnie Tomasz ceni sobie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej piękno Krakowa — jest to miasto, które nazywa swoim domem. Jego okolice obejmują wiele malowniczych miejsc, takich jak Dolina Będkowska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Jezioro Dobczyckie i Puszcza Niepołomicka.
W ramach nowej normalności Tomasz 3 lub 4 razy w tygodniu jeździ na rowerze, pokonując dystans wynoszący około 30 kilometrów. Stał się turystą we własnym mieście, po którym lubi się przemieszczać i odkrywać nowe miejsca. Dzięki kolarstwu zyskał również determinację w zakresie osiągania celów. Przebywanie na zewnątrz pomaga Tomaszowi w uzyskaniu harmonii w swoim życiu, znajdowaniu rozwiązań i podejmowaniu ważnych decyzji. Nową rozrywką, którą niedawno odkrył, jest fotografia. Zależy mu na tym, aby uchwycić majestatyczne scenerie, które podziwia podczas swoich wypadów. Pandemia zmieniła podejście Tomasza, ponieważ teraz zdaje sobie sprawę, jak duże znaczenie mogą mieć proste przyjemności; codzienne czynności, takie jak czytanie książek czy patrzenie na niebo, nabrały zupełnie nowego wymiaru.
Zapoznaj się z tym wspaniałym produktem firmy Mitsubishi Electric!

Pompa ciepła do podgrzewania wody Ecodan
Tomasz jest zainteresowany pompą ciepła do podgrzewania wody Ecodan opracowaną przez jego współpracowników z działu LES. Uważa, że jest to świetny, wydajny, a przede wszystkim ekologiczny produkt. Kraków, w którym mieszka Tomasz, ma jeden z najwyższych poziomów zanieczyszczeń powietrza na świecie. Uważa zatem, że pompa Ecodan jest produktem, który szczególnie docenią krakowianie.